技术常见问答

询问问题

IHP定时开关“定时器”的功能是什么?怎么设定?

“定时器”功能可以强制使某一通道在一个特定的时间段打开或关闭(以小时为单位)。
实际设定的时间是定时器工作的结束时间,如需要在09:00~10:00这个时间段之内打开,那么进入到“TIMER”之后设定时间为10:00。
以IHP+2C为例,设置09:00~10:00这个时间段之内打开,具体操作如下图:
按“menu”键之后通过“+”“-”键进入“manu”界面,选择通道1或通道2,如选择通道11.jpg;按“OK”键后设置打开或是关闭的定时,如选择打开的状态2.jpg ;按“OK”键后设定打开的时间段,只需要设定结束的时间,如设定在09:00~10:00这个时间段内打开,依次设定小时和分钟3.jpg 4.jpg ,这样就完成了在09:00~10:00这个时间段之内打开的设定

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?