技术常见问答

询问问题

施耐德CT电流互感器怎么接线?

CT电流互感器按接线方式区分有两种:穿心式电流互感器(TI with let-through primary)和柱体式电流互感器(TI with connection of primary by screw and nut)。
穿心式电流互感器接线如下:一次侧直接穿过电流互感器,P1进P2出;二次侧接到检测设备,S1进S2出,一般在S2侧进行接地。如下图:
1.jpg


柱体式电流互感器是指兼作一次电路导体支用的电流互感器,此类连接方式需要加一个柱状的附件,并用螺钉固定。在SAP里查证,柱体式所需要的附件显示“no  ccc ,not sale”,应为国外产品。如下图:
        1.jpg

2.jpg

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?