技术常见问答

询问问题

Osmart系列断路器 C32N/C65H、NSC可以加漏电附件吗?

Osmart C32N/C65H、NSC没有漏电附件。
如果需要漏电保护,Osmart C32N/C65H可考虑换成iC65系列的断路器。
OSM NSC有2个方案:1、考虑换成其他塑壳漏电断路器,比如NSX/CVS/EZD等漏电断路器;
                                2、通过vigirex漏电保护继电器加MX/MN线圈来实现。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?