技术常见问答

询问问题

如何确定电流互感器的精度等级?

确定电流互感器的精度等级需要考虑功耗问题,这并不是互感器本身的功耗,而是设备和测量电缆的损耗。对于给定的精度等级,加权损耗不得超过电流互感器允许值。具体参数值可参考附件。
例:量程0-100A导轨安装电流表AMP配100/5电流互感器,计算精度等级。
     AMP(导轨安装):1.25VA
     2.5mm2,1m长双线:0.41X1=0.41VA
    损耗:1.25+0.41=1.66VA
    对于100/5的电流互感器来说,1VA<1.66VA<2VA(见附件红色方框),所以其精度等级为1级。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?