技术常见问答

询问问题

IHP定时开关切换命令个数如何理解?

切换命令个数指的是IHP可以设定的ON和OFF总的个数。例如 IHP 1c切换命令个数是56个,则IHP可以设定的总的ON和OFF时间个数为56个,一个ON和一个OFF算两个切换命令。如果周一设定了56个不同的时间,本周其他时间不能在设定不同的时间只能复制周一里的时间段。如果每天设定的时间都不同则单天可以设置4个on和4个off八个切换命令七天共56个。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?