技术常见问答

询问问题

iDPNa Vigi+漏电断路器额定电流值有哪些?

iDPNa Vigi+为A9-K系列18mm漏电断路器产品,原iDPN Vigi+产品系列于2011年3月上市,额定电流只有10A、16A、20A、25A四种,新增加6A和32A电流值产品,于2013年5月底上市。

 

iDPNa vigi+

iDPNN vigi+

6A

A9D91606

A9D95606

10A

A9D91610

A9D95610

16A

A9D91616

A9D95616

20A

A9D91620

A9D95620

25A

A9D91625

A9D95625

32A

A9D91632

A9D95632

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?