技术常见问答

询问问题

DPNvigi和带过压保护功能的DPNvigi(G)分别如何替换?

原型号

替换型号

注意事项

DPN vigi C6A

iDPNa vigi ELE C6A

1.     其它型号选择iDPNa+Vigi iDPN的相应组合且尺寸不变

2.     若不考虑尺寸可选iDPNaVigi+,但需注意iDPNaVigi+和iDPNa vigi 均属于A9-K系列,均无法拼装电气附件

DPN vigi C32A

iDPNa vigi ELE C32A

DPN Vigi(G)

iDPNa+Vigi iDPN ELE (G)

1.     替换只有组合方式的产品

2.     Vigi iDPN ELE (G)只有30mA规格,其中中25A只有A类,40A只有AC类

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?