技术常见问答

询问问题

如何理解iINT的额定限制短路电流的参数?

样本上iINT的技术参数包括了额定限制短路电流6KA。
根据国标GB14048.1-2006 4.3.6.4:额定限制短路电流是在有关产品标准规定的试验条件下,用制造厂制定的短路保护电器进行保护的电器,在短路保护电器动作时间内能够良好地承受的预期短路电流指,该值由制造厂规定。
注1:对交流,额定限制短路电流用交流分量有效值表示。
注2:短路保护电器可以构成电器的一部分或为一个独立单元。
因为iINT无法加脱扣装置,所以此值指iINT在和其它保护电器配合使用的情况下,在短路保护电器动作时间内能够承受的预期短路电流有效值。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?