技术常见问答

询问问题

A9微型断路器可否用于400Hz电路?用在400Hz电路时应注意什么?

A9微型断路器可适用于400Hz电路,用在400Hz电路情况下,选型需要注意:
1、无需考虑温度降容系数(In在400Hz时与在50Hz时相同);
2、根据下表调整电磁脱扣值;
3、确认系统短路电流比断路器的额定分段能力低。断路器的分断能力在400Hz是不变的。
111.jpg

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?