技术常见问答

询问问题

iC65是否可以同时装配iMN欠压脱扣单元、iMSU过压脱扣单元和Vigi漏电附件?

iC65断路器的左侧用于拼装电气附件,右侧用于拼装Vigi漏电附件,两者不存在安装位置上的冲突,所以电气附件和漏电附件可以同时拼装;对于iMN失压线圈、iMSU过压线圈,两者也可以同时装配,二者安装时无先后顺序要求。
除此之外,如果同时实现过压保护和欠压保护,也可以选择iMNV过欠压脱扣单元。
对于更多iC65断路器电气附件的组合方式,可以参见《Acti 9综合产品目录》(样本编号SCDOC1516)中电气附件组合表。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?