技术常见问答

询问问题

微型断路器、塑壳断路器和框架断路器如何实现过压保护?

(1)微型断路器可以通过过压保护附件或者自带的过压保护装置来实现,具体如下:
Mulit 9系列中,C65、DPN、C120可以选配MV过压脱扣单元(订货号917132),此外C65、DPN也可以选配带过压保护的漏电附件(VEG);
Acti 9系列中,iC65、iDPN可以选配iMSU过压脱扣单元(订货号A9A26979)、iMNV过欠压脱扣单元(订货号A9A26980/A9A26974)或者带过压保护的漏电附件(VEG),C120可以选配MV过压脱扣单元(订货号A9917132);
Osmart系列中,OSMC32N、OSMC65H可以选配MV过压脱扣单元(订货号917132);
Easy 9系列中,EA9ANG为带过压保护功能的断路器。
(2)塑壳断路器(NSX CVS EZD NSC等),均无过压保护附件。
(3)框架断路器,MT系列可以选配Micrologic P/H型控制单元,通过控制单元的电压保护功能来实现过压保护;MTE、MVS、EVS均无该功能。
备注:对于无过压保护功能或过压保护附件的产品,可以选用工控的RM4系列或RM17系列控制继电器来实现过压保护。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?