技术常见问答

询问问题

C60 UL489的电流规格和iC65相同吗?

和符合国家标准的微型断路器不同,C60 UL489符合的是美国线规AWG (American Wire Gauge),AWG前面的数值(如24AWG、26AWG)表示导线形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过的孔就越多,导线的直径也就越小。C60 UL489断路器以此为基础得到不同的电流规格,下表列举了部分AWG和电流的对照:
AWG规格.jpg

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?