技术常见问答

询问问题

IC2000的光敏开关会标配线缆吗?

新的IC2000有2个型号:CCT15368(标配墙式探测头CCT15268),CCT15284(标配前面板式探测头15281),其中CCT15268会单配一根1m的线缆,15281则会从前面板探测头处带了一段线缆,不是单配的线缆。
            若标配的1m线缆或者探测头处自带线缆不够长,可以自己配线但长度不超过100m。  

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?