技术常见问答

询问问题

IH/IHH24mm和IH54mm的机械式定时开关有什么异同?

相同点:
1、均有24小时和7天的定时时间。
2、控制电压均为230V。
不同点:
1、IH/IHH24mm的使用频率为:46~50HZ,IH54mm的15337、CCT15365、CCT15367的使用频率是50~60HZ。
2、IH/IHH24mm的储能工作时间最大为100小时,IH54mm的储能工作时间最大为150小时。
3、IH/IHH24mm的通道数量为1通道,IH54mm的通道数量有1通道和2通道的。
4、IH/IHH24mm不带插片,IH54mm的15337带插片。
5、IH/IHH24mm工作温度为:-10~ 50℃,IH54mm工作温度为:-20~ 55℃。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?