技术常见问答

询问问题

为什么RCD必须与接地或者等电位联结结合应用才能充分实现其保护功能?

RCD以其高灵敏度切断电源的动作性能,既能做间接接触电击防护,又能做直接接触触点防护的后备防护,但不能由此误认为安装了RCD电气设备就可以不接地或不做等电位联结。
    人体电击致死的危险程度决定于两个因素:一是通过人体的电流的大小或人体接触电压的高低;二是人体通电时间的长短。接地和等电位联结用以降低接触电 压,RCD并非绝对保证有效的保护电器,可能因各种原因拒动。如果做了接地,特别是做了等电位联结,由于接触电压的降低,受电击的人常可免于死亡。
     另外,,如果设备绝缘损坏,外壳带危险电压,设备接地可为故障电流提供低阻抗的返回电源的通路,使RCD可在人体接触故障设备以前就切断电源,从而 使人体免受一次电击的痛苦,而不做接地的RCD就无从动作。还有,RCD不能防范自别处沿PE线传导过来的故障电压导致的电击事故,这种事故只能靠等电位 联结来消除。
因此仅靠安装RCD来切断电源是不能完全满足防电击要求的,必须辅以接地或等电位联结措施,并需定期检验接地和等电位联结的导通性。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?