技术常见问答

询问问题

IHP 1c和IHP 2c的Ext接点的作用是什么?

该接点为外部信号输入点,只有IHP 1c和IHP 2c具有该接点,通过外部输入信号对定时开关的输出进行控制,可以设置为“不起作用”、“输入为按钮 信号”和“输入为开关信号”三种模式。保证该接点连接后,对于第一种模式,外部信号输入不影响定时开关的正常工作;对于第二种模式,可以设置 为"OVERRIDER"和"TIMER”;对于第三种模式,可以设置为永久接通、永久断开或闭锁三种状态。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?