技术常见问答

询问问题

IHP定时开关如何进行基本设置?

在第一使用或者复位之后,进入界面需要选择语言,选择删除还是保存已存在的程序,设定年月日和时间,选择夏日制/冬日制(如果所在地区没有区分夏日制/冬日制可以选择“无”)。完成以上设置之后,定时开关进入“AUTO”模式。如果界面语言选择的是“ENGLISH”,按menu键,进入“PROG”,选择“NEW”,界面显示为ON,日期默认为星期一(可按左右键选择),设定好时间,该时间即为ON状态开始的时间,可以将该时间复制到一周内的任何一天,如果不需要复制按左右键单独保存。再次按menu键,进入“PROG”,选择“NEW”,界面显示为OFF,设置好时间保存。在ON和OFF这两段时间触点为NO状态,其他时间为OFF状态。如果需要设置多段时间,重复以上操作。设置完成之后可以查看程序进行核对,按“PROG”,选择“CHECK”,可以核对设置的时间。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?