技术常见问答

询问问题

新的梳状母排与老梳状母排相比性能有什么优异的地方?有什么区别?

如下表格:

参数

New  1P+N

Old  1P+N

New  1/2/3/4P

Old  1/2/3/4P

额定电压

230V

230V

415V

440V

绝缘电压

440V

250V

500V

500V

最大电流

80A

63A

100A

63A

标  识

在绝缘外壳上印有清晰的相位标识 ,并且为客户自行粘贴的标签留有空白区域。

没有明确的标注。

在绝缘外壳上印有清晰的相位标识 ,并且为客户自行粘贴的标签留有空白区域。

没有明确的标注。

切  割

在绝缘外壳上印有清晰的分截线, 并且在切割时无需将铜排单独拆卸切割。

没有分截线,并且绝缘外壳和铜排必须同时切割。

在绝缘外壳上印有清晰的分截线, 并且在切割时无需将铜排单独拆卸切割 。

没有分截线,并且绝缘外壳和铜排必须同时切割。

接线能力

25mm2

25mm2

35mm2

25mm2

外观颜色

浅灰色

煤灰色

煤灰色

煤灰色


 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?