技术常见问答

询问问题

亮度lux是什么概念?应用中如何理解?施耐德电气光敏开关的亮度范围都相同吗?

亮度在专业术语中称之为“照度”,是反映光照强度的一种单位,其定义为照射到单位面积上的光通量,单位为勒克斯(lux)。1lux大约等于1烛光在1米距离的照度。
一般情况下人的视觉感受:夏日阳光下为100000 lux;阴天室外为10000 lux;室内日光灯为100 lux;距60W台灯60CM桌面为300 lux;电视台演播室为1000LUX;黄昏室内为10 lux;夜间路灯为0.1 lux;烛光(20CM远处)10~15 lux。
施耐德电气光敏开关亮度范围有所不同:IC2000:2~2000 lux;IC100:2~100 lux。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?