技术常见问答

询问问题

Vijeo Designer 是否可以通过_TouchField系统变量来控制一个数值输入框是否可以输入?

不可以,不可以通过_TouchField系统变量来控制数值显示框是否可以数值输入,只能是勾选了即可输入,未勾选不可以输入。_TouchField为一Integer变量,用于通过动作或脚本来打开数据显示的输入模式,无需首先点击对象。当没有打开输入模式时,此值为默认值 0。当此值更改(1-2147483647)时,在当前活动画面中,域 ID 与此值匹配的对象的输入模式将打开

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?