技术常见问答

询问问题

Somachine 软件是否支持导入脚本文件?

支持,在Somachine平台下,可以导入Python脚本文件。

Python 是一种动态语言,用途广泛,重点采用清洁表达代码。它为开发人员提供了最大程度的灵活性,同时保持了代码的可读性。IronPython Python 带到 .NET,可实现本机访问 .NET 框架和类。IronPyhon 解释器的实现基于 Python 版本 2.7Internet 上提供了许多免费教程和在线帮助系统。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?