技术常见问答

询问问题

【外部】【Somachine 基本配置】 M258称重模块TM5SEAISG在使用时有什么需要注意的事项?

首先需要使用功能块StrainGaugeExt。在实际使用时注意AnalogInput管脚直接复制模块配置界面IOMapping下的AnalogInput变量名,Cycle_Number管脚填需要的循环周期数,单个循环的时间在称重模块配置界面中设置。程序配置完成后需要对模块进行校准,具体步骤如下:

以客户需要称重的物品为10kg左右为例,即10000g

1.选取1000g6000g两种标准重量砝码(若无砝码请选取已经知道确切重量的物品替代,重量大致为需测物品重量的10%60%)。

2.将程序下载到PLC,保持Online状态,点开Demo程序中的SPG变量,在Calibrate_Ref1中输入10000(即1000g,精确到0.1g),在Calibrate_Ref2中输入60000,在Calibrate_Tare中输入当前的AnalogInput值。

3.放置砝码1,输入需要的Cycle值,依次置位X04X02X00。再复位X02X00

4.放置砝码2,不改Cycle值和X04,依次置位X03X00。再复位X03X00.

5.检查SPG下的5个变量是否都已经有一个正值,都有的话则校准完成。

实际称重时,将物品放置,保持之前校准时输入的Cycle值和X04X01X03保持断开,仅置位X00。此时输出管脚Calibrated_Value中的值即是物品的实际重量,以0.1g为单位。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?