技术常见问答

询问问题

PM800可以测量到每天的峰平谷电能吗?可以累计吗?

PM800系列有增量电能功能。可以设定三个时间段的电能累计。但是只能通过通讯读取,无法在表计上看到。

有一个寄存器会根据时间来累计电量,到了时间段的最后将累计的电量放在三个寄存器中进行累加。
例如时间设置为8:00~12:00,12:00~13:00,13:00~14:00
那么寄存a的电能从8点开始累计,累计到12点之后,将所得的值放到了寄存器b,寄存器a自己清零。然后从12点到13点寄存器累计电能,到了13点,将所得的电能放到寄存器c,。然后寄存器a又清零,从13点开始累计电能,到了14点,将所得的电能放到寄存器d.然后每一天,寄存器bcd的值会依次累计。例如第一天8点到12点用了1度电,第二天同样时段用了2度电,那么寄存器b中的值就是3.

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?