技术常见问答

询问问题

【外部】【Somachine Basic基本配置】Somachine 平台PLC,是否可以同触摸Vijeo Designer模拟通信?

可以通过PLC的以太网口同Vijeo Designer软件进行模拟通信,但是不可以通过串口进行模拟通信。以太网地址在PLC测试可以随便设置,但是在触摸屏那边配置Equipment时,其IP地址需设置成127.0.0.1.

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?