技术常见问答

询问问题

【外部】【Somachine基本配置】 Somachine 在配置模块时报以下错误怎么处理?

控制器是利用简单的内部 ID 代码来识别各扩展模块。该 ID 代码并不是每一个参考所特

有的,但可以识别扩展模块的结构。因此不同的参考可以共享同一 ID 代码。 如果没有在

两个模块之间安置一个强制模块,则您无法将具有相同内部 ID 代码的两个模块声明为可

选模块。

所以该报错同时具备了三个条件,撤销之一即可:1配置了二块具有相同ID的模块;2、二个模块均配置成可选模块;3、中间没有配置一个强制模块.

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?