技术常见问答

询问问题

[Q&A]DM2300系列储藏温度是多少?

温度:-20℃~+70℃

 

参考《DM2300 V109 User Manual》 P4页

--------------------------------------------------------------

使用频率;提供者:王志宇;首次创建时间:2015-10;难度系数:1;适用范围:全部

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?