技术常见问答

询问问题

[Q&A]IEM31XX系列如何与接触器关联?

iEM3100/ iEM3110/ iEM3115/ iEM3150/ iEM3155的连接要求:

当电度表与接触器关联时,请在接触器的上游连接电度表;必须使用断路器保护该电度表

 

参考《iEM3000系列用户手册》 P20页

--------------------------------------------------------------

使用频率;提供者:王志宇;首次创建时间:2015-10;难度系数:1;适用范围:全部

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?