技术常见问答

询问问题

[Q&A]在IEM3000系列中,哪些型号有“功率因子”显示信息?

型号有IEM3150、IEM3155、IEM3250和IEM3255。

 

参考《iEM3000系列用户手册》 P50页

--------------------------------------------------------------

使用频率;提供者:王志宇;首次创建时间:2015-9;难度系数:1;适用范围:全部

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?