技术常见问答

询问问题

[Q&A]精密空调DXW 系列水冷式直接膨胀机组有什么特点?

水冷式机组从房间吸取的热量散发到安装在机组内的铜焊接不锈钢热交换器—冷凝器流通的冷却水中。冷却水可从主供水管道接入(如果场地允许)冷却塔或水井(这样形成一个开路),也可以与外部的干冷器组成闭合回路。在这种闭合回路情况下,通常需要使用水和乙二醇的混合物以防结冰。这使机组的安装非常简单,现场不再需要任何的冷媒管道安装工作。


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?