技术常见问答

询问问题

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2680的原因

错误 2680:  [视频][视频对象名称][显示弹出式键盘] 当默认视频的播放文件选择为【无】时,此视频的弹出式键盘必须选择为【实况/播放视频】或【实况/录制/播放视频】。

【显示弹出式键盘】设为【禁用】,并且【播放文件】设置为【无】。 如果没有默认视频,您必须设置一种方式用于选择视频。

解决方案:

  • 将【显示弹出式键盘】设为【启用】,选择【实况/播放视频】或【实况/录制/播放视频】。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?