技术常见问答

询问问题

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2530的原因

错误 2530: [对象类型][对象名称][属性域] 袖珍型棒状图无法支持标签、阈值标记、刻度,以及其它属性。 您只能将这些属性添加至尺寸大一些的棒状图中。

袖珍型棒状图的尺寸很小,无法显示如下这些选项: 标签、刻度标记,以及阈值标记。 使用袖珍型棒状图时,只能禁用这些选项。

解决方案

  • 使用袖珍型棒状图时,在其属性中,请设置【面板风格】属性为空白(000000),将【指示器大小】设置为 100%,并且禁用【阈值标记】,【最大值】刻度与【最小值】刻度。

  • 如果想要显示阈值标记、刻度,以及其它选项,请将棒状图的尺寸增大为 40 像素及以上。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?