技术常见问答

询问问题

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2528的原因

错误 2528: [文本][文本][对象名][属性名]当位图显示为真时单色目标机不支持透明文本。

在指定的文本对象中,文本颜色或 3D 颜色设置为透明的,且文本对象又设置为图位图显示,这就意味着文本会被转换成位图。 因为目标仅支持两种颜色(黑色/白色),所以位图透明度可能会被非期望方式的处理。透明文本与一起位图显示是不允许的。

解决方案:

  • 要么选择文本颜色与 3D 颜色属性,要么设置位图显示为“否”。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?