技术常见问答

询问问题

[Q&A]ATV61F报SCF2是什么故障?

ATV61F报SCF2是有阻抗短路故障。

可能原因:1,变频器输出短路或接地。2,如果几个电机并联,变频器输出有较大的接地泄漏电流。

解决方法:1,检查变频器与电机之间的电缆连接情况以及电机的绝缘情况。2,通过 [诊断] 菜单执行诊断测试。3,减小开关频率。4,将电抗器与电机串联连接。5,检查速度环和制动的调整。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?