技术常见问答

询问问题

[Q&A]ATV71报bUF是什么故障?

ATV71报bUF是制动单元短路故障

可能原因:1,制动单元的短路输出 2,未连接制动单元

修复措施:

1,检查制动单元与电阻器的接线情况。
2,检查制动电阻器。

3,对于55 kW (75 HP)及以上的ATV71pppM3X 变频器以及90 kW (120 HP)及以上的ATV71pppN4变频器来说,如果变频器没有连接电阻器或制动单元,则必须通过[制动电阻故障管理](bUb) 参数来禁止对此故障进行监视。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?