技术常见问答

询问问题

[Q&A]ATV212变频器报OP1故障是什么?

ATV212变频器报故障OP1是过电压加速。

可能原因:1, 输入电压异常波动。2,供电网高于 200 kVA。3,功率因数电容器切换。4,SCR 在供电网上切换。5,变频器正在对转动中的负载启动。6,间歇性输出相故障。

补救措施:

1,安装一个线路电抗器。

2,启用飞车起动,参数 F301。
3,设置参数 F302 为 2。

4,确定输出缺相的原因( 如连接不良、输出断路或电机绕组开路) 并纠正该问题。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?