技术常见问答

询问问题

[Q&A]VT212报OL1是什么故障?

OL1是变频器过载

可能原因1.加速时间过短。2.直流注入电流水平过高。3.参数[电机控制模式](Pt)的设置不正确。4.变频器正在对转动中的负载启动。5.负载过大。

解决办法:1.增大加速时间参数(ACC或 F500)。2.减小参数F251和/或F252的设置。3.为参数[电机控制模式](Pt)选择正确的设置。4.启动飞车起动参数 F301。5.设置参数F302为2。6.使用额定功率较高的变频器。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?