技术常见问答

询问问题

[Q&A]VT212报Etn1是什么故障?

Etn1是自整定故障

可能原因:1,参数F401至F494设置不正确;2,电机对于变频器而言过大;3,电机电缆尺寸过小;
         4,电机在自整定开始时仍在转动;5,变频器驱动的不是三相感应电机。

解决方法:1,正确设置参数 F401?F494;2,使用较大规格的变频器;3,使用较大规格的电机电缆;4,确认在开始自整定之前电机已停机;5,仅使用变频器对三相感应电机供电。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?