技术常见问答

询问问题

[Q&A]Vijeo Designer 工程优化之 使用间接地址,删除重复的画面与弹出式窗口画面

当用户应用程序设置如下时,可以使用间接地址。

  • 多个画面或弹出式窗口画面中使用完全相同的组件与对象—不同的画面之间仅 PLC 设备地址不同。

  • PLC 设备地址连续或按照一定的规律。

单个画面中,在使用外部变量的组件中使用间接地址,设置其偏移值为 0。然后只需改变此偏移值,就可以显示一组不同的设备地址。 有关间接地址的详细信息,请参阅章节 6.3.3,动态映射设备地址。

您可以通过这种方法来减少应用程序中的画面、弹出式窗口画面、以及变量的个数。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?