技术常见问答

询问问题

[Q&A]ATV32变频器报bLF是什么故障?

ATV32变频器报bLF是制动控制故障。
可能原因:1,没有达到制动器释放电流。 2,当制动逻辑控制被分配时仅调节闭合频率阈值[制动器闭合频率](bEn)。
修复措施:1,检查变频器/ 电机的接线情况。 2,检查电机绕组。 3,检查[正向制动释放电流] (Ibr)与[反向制动释放电流](Ird) 的设置。 4,应用 [ 制动器闭合频率] (bEn) 的推荐设置。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?