技术常见问答

询问问题

[Q&A]ATV312报PHF是什么故障?

PHF是输入缺相。
可能的原因:1,变频器供电错误或者某个熔断器熔断。2,某相故障。3,在一个单相线路电源上使用三相ATV312
3,负载不平衡。

此保护功能仅用于带载变频器。
纠正措施:1,检查电源连接和熔断器。2,复位。3,使用一个三相线路电源。4,通过如下设置禁用检测功能:
[输入缺相](IPL)=[否],(nO)([故障管理](FLt-)菜单。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?