技术常见问答

询问问题

[Q&A]ATV32变频器报tnF是什么故障?

ATV32变频器报tnF是自整定故障。
可能原因:1,特种电机或功率不适合变频器的电机。 2,电机没有与变频器连接。 3,电机没有停车。
修复措施:1,检查并确认电机/ 变频器互相适用。 2,检查并确认在自整定期间电机存在。 3,如果使用输出接触器,在自整定期间须将其闭合。 4,检查并确认在自整定运行期间电机停车。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?