技术常见问答

询问问题

[Q&A]ATV32变频器报SCF3是什么故障?

ATV32变频器报SCF3是接地短路故障。
可能原因:如果几个电机并联,变频器输出有较大的接地泄漏电流。
修复措施:1,检查变频器与电机之间的电缆连接情况以及电机的绝缘情况。 2,降低开关频率。 3,将电抗器与电机串联连接。 4,检查速度环与制动器的设置。 5,加大[再起动等待时间](ttr) 参数的值。 6,降低开关频率。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?