技术常见问答

询问问题

[Q&A]ATV312报OCF是什么故障?

OCF是过流。
可能的原因:1,在[ 设置] (SEt-) 和 [ 电机控制],(drC-) 菜单中的参数错误。2,惯量或负载过高。3, 机械锁定。
纠正措施:1,检查 [ 设置] (SEt-) 和 [ 电机控制] (drC-) 中的参数。2,检查电机/ 变频器/ 负载的尺寸。3,检查相关装置的状态。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?