技术常见问答

询问问题

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2023的原因

错误 2023: [对象类型][对象名][属性名 1 或属性名 2]已超出范围。 有效的范围是从[整数 1]到[整数 2]。 [属性名 1]加上[属性名 2]应该小于[整数 3]。

数值超出了有效范围。 指定属性的和不能超过[整数 3]。

解决方案:

  • 输入一个指定范围的值: [整数 1]到[整数 2]。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?