技术常见问答

询问问题

[Q&A]Vijeo Designer 错误 4351: 在位置[整数]前使用了无效的远程变量[对象类型][对象名][字段名]。

该对象正试图使用其它目标机器上的变量,但是它对该变量并无访问存取权限。

解决方案:

  • 该错误通常由以下两种情况引起: 1) 目标并没有启用数据共享; 或者 2) 该引用的变量不能共享。
    请确认目标的【数据共享】属性为【启用】,且变量的【共享】属性为【只读】或【读/写】。 相关说明,请参阅章节 22.1.1,设置共享变量。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?