技术常见问答

询问问题

[Q&A]触摸屏上显示“其它的 Modbus Plus 设备使用了与此设备相同的地址”如何处理

处理方法:当目标机器与 Modbus Plus 连接且目标机器中设置的设备号已被使用时,将产生此错误。此错误发生时,目标机器无法与 Modbus Plus 进行通信。解决方案:请更改 Modbus Plus 的设备 ID,使它不与别的结点发生冲突。然后重新启动 Runtime。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?