技术常见问答

询问问题

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1861的原因

错误 1861: [目标][目标名称]应用程序的内存需求超过了目标机器上可用的空间。

当把用户应用程序下载到目标机器时,编辑器会检查目标机器上可用的内存空间。

解决方案:

请采用以下三种方法:

  • 通过减少图形、画面、变量以及脚本的数目来减小用户应用程序的大小。

  • 将【从第二驱动器启动】设置为【真】。

  • 如果【从第二驱动器启动】设置为【真】,但是问题仍然存在,请使用容量更大的第二驱动器。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?