技术常见问答

询问问题

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1860的原因

错误 1860: [目标][目标名称]机型与连接的目标机器不匹配。

当把用户应用程序下载到目标机器时,编辑器中设置的目标类型和型号必须与目标硬件相匹配。

解决方案:

  1. 在【导航器】窗口的【工程】页中,右击目标节点并点击【属性】。

  2. 在【属性栏】中,检查目标类型和型号,以确保它们与目标机器相匹配。

  3. 如果问题仍然存在,请检查【下载】属性,并确保是按设定的方式连接目标机器。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?