技术常见问答

询问问题

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1399的原因

错误 1399:[变量][变量名][间接地址]需要一个[间接地址]与[参考]属性均被禁用的Integer变量。

此信息表明您正在嵌套使用启用了[间接地址]与[参考]属性的变量。也就是说,您用于设置间接地址的变量已被设了[间接地址]和[参考]属性。

解决方案:

  • 请选择一个未使用间接地址与参考属性的Integer变量。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?