技术常见问答

询问问题

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1398的原因

错误 1398:[变量][变量名][设备地址]驱动统计不能使用间接地址。

您不能在特定的驱动统计地址格式中应用间接地址。每个驱动统计需要使用单独的变量。有关驱动统计和特定地址格式的详细信息,请参阅Vijeo-Designer帮助文档第 5.3 章,收集驱动程序统计信息。

解决方案:

  • 为每个驱动统计创建一个变量。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?